This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5123-Q1:SW 点输出下冲

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551717/lm5123-q1-sw-point-output-undershoot

器件型号:LM5123-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在使用 LM5123、遇到了 SW 点输出下冲问题。

他们在 EVM 和自己的设计板中都遇到了问题。 下面是 EVM 测试图。

数据表将 SW 的电压限制在–1V 以内。 因此、不能接受–2V。 LO 和 HO 也有下冲问题。

客户尝试了以下三种方法、但没有帮助。

1.添加快速恢复二极管

2.减小 MOSFET 栅极之前的电阻。

3.降低开关频率

您还有其他解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们正在更新数据表。 SW 上可接受–5V 10ns。

    执行测量时、请遵循以下各项:

    • 确保测量时使用的是接地飞溅。

    • 使用高采样率 (<1ns/pt) 和 200MHz 带宽
    • 使用示波器全 Y 轴刻度

    此致、
    Feng