This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288EVM-045:使用内部模式更改 VREF 时出现自动复位错误

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551570/tps55288evm-045-auto-reset-error-when-change-vref-using-internal-mode

器件型号:TPS55288EVM-045


工具/软件:

尊敬的先生、我设置了 5V 的输入电压、使用内部反馈、将 0x02 写入寄存器 0x01、将 0x37 写入寄存器 0x02、目的是将输出电压升压至 9-10V、但始终会进入复位模式、我不知道为什么、我使用 VOM 检查 J3 和 J4、还将跳线设置正确、请帮助我(使用 I2C 通信)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     控制器似乎会自行复位、并将默认值加载到其寄存器中。 为什么会发生这种情况? 感谢您的回答  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请检查您的输入电源是否可以支持负载。 不建议使用杜邦导线、这总是会导致问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的输入电源可以支持负载 SIR、现在我拉出负载并在 J3 和 J4 之间放置 Vom、但仍然会出现奇怪的复位问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否显示 VIN、SW1、SW2 波形?