This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MOTORSTUDIO:是否有 MOTORSTUDIO 的详细指南?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORSTUDIO, MCF8329A-Q1, MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550176/motorstudio-is-there-any-detailed-guide-for-motorstudio

部件号:MOTORSTUDIO
主题中讨论的其他器件:MCF8329A-Q1MCF8329A

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 EVM 和 MOTORSTUDIO 测试 MCF8329A-Q1。

遗憾的是、我和我的客户都不熟悉 BLDC 电机和栅极驱动器、因此我们在测试方面遇到了很多麻烦。

1.我想问详细的向导说明 MOTORSTUDIO GUI。 (包括每个可配置参数的说明)

即使在 EVM 用户指南中、也只有有关电源的设置和一些跳线、而不是 MOTORSTUDIO GUI 中的参数。

2.我在 VI 视频中看到了 SmartTune 指南。 但似乎它不支持 MCF8329A-Q1。 我是对的吗?

在 I 测试 MCF8329A-Q1 时、您是否可以轻松调优电机参数?

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    请查看 调优指南、其中 说明了 使用 MCF8329A 和 Motor Studio 的电机调优过程。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhinesh:

    感谢您的支持。

    实际上我发送了一封关于这个问题的电子邮件。 (客户名称:AMOSENSE)

    我将通过电子邮件发送更多问题。 谢谢。

    此致、

    追逐