请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MOTORSTUDIO主题中讨论的其他器件:MCF8329A-Q1、 MCF8329A
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户使用 EVM 和 MOTORSTUDIO 测试 MCF8329A-Q1。
遗憾的是、我和我的客户都不熟悉 BLDC 电机和栅极驱动器、因此我们在测试方面遇到了很多麻烦。
1.我想问详细的向导说明 MOTORSTUDIO GUI。 (包括每个可配置参数的说明)
即使在 EVM 用户指南中、也只有有关电源的设置和一些跳线、而不是 MOTORSTUDIO GUI 中的参数。
2.我在 VI 视频中看到了 SmartTune 指南。 但似乎它不支持 MCF8329A-Q1。 我是对的吗?
在 I 测试 MCF8329A-Q1 时、您是否可以轻松调优电机参数?
请检查这些问题。 谢谢。
此致、
追逐