This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:应用问题

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551340/bq25703a-application-issues

器件型号:BQ25703A


工具/软件:

你(们)好

请帮助检查附件中 BQ25703A 的原理图设计是否合适、以及需要进行哪些其他更改

e2e.ti.com/.../0257.BQ25703A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钟先生、

    您使用什么电感器? 是 2.2 μ H

    最大充电电压是多少?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    电感器为 2.2uH(参数:DCR=6.5mR、Isat=27A、IRMS=12A)、最大充电电流为 7A、充电电压为 8.6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钟先生、

    我不会看到您的原理图出现任何明显的问题。

    此致、

    基督教。