This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79731-Q1:ADC 误差

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548859/bq79731-q1-adc-error

器件型号:BQ79731-Q1


工具/软件:

您好团队:

我对 ADC 测量有一些疑问。

数据表中提到 ADC 误差为–2.7mV 至 2.7mV。

1、误差较大,对测量影响太大。 是否可以校准该值并将其减小?

2.误差如何随温度而变化?

3.我们测量 ADC 上的 1V 电压、并在 5ms 后测量同一 ADC 上的 1.1V 电压。 我希望计算差值、以便它将为 0.1V。
  由于 ADC 容差、第一次测量电压可以为 1.0027V、第二次测量电压可以为 1.0973V、因此有效电压将为 0.0946V、误差差将为 5.4mV。
  我的理解是否正确或过了 一小段 时间(例如 5 毫秒、10 毫秒… 20ms) 计算电压差时、错误将相同并消除(有效错误为 0mV)?

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwas、

    1. 您能否提供此规格的数据表修订版本? BQ79731 安全资源数据表中的信息似乎存在冲突。

    2.根据数据表规格,精度应保持在–40°C 至 125°C 的指定阈值

    3.精度应根据输入到 ADC 引脚的实际电压与器件电压读数进行测量。 随时间变化的误差不被考虑在内。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    1.我指的 是 SLUSEO5C。

    2.我有任何图形可以校准吗?

    3.所以,第一次测量可以有+2.7mV 的容差,第二次测量可以有–2.7mV 的容差? (当温度保持恒定,几毫秒后获取读数时)

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是否有任何更新?

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwas、

    对迟来的答复表示歉意。

    1.您似乎有最新的数据表。

    2.您能否指定 需要的校准? 给定温度–40 - 125 时、精度应在+- 2.7mV 范围内。

    3.  所以,第一次测量可以有+2.7mV 的容差,第二次测量可以有–2.7mV 的容差? (当温度保持恒定并在几毫秒后读取读数时)-正确

    此致、

    John