工具/软件:
你好。
我正在使用 UCC5880-Q1 测试栅极驱动器电路、但遇到了问题。
问题:向 UCC5880-Q1 施加 5V 电源 (VCC1) 时、PWM 信号电压在传输后下降。
栅极驱动器级的输入 PWM 电压为 5V、但压降后会降至 3V 以下。
(注意:未施加 VCC1 时不会出现压降。)
目前、我使用 TI 的 ti28377 DSP、PWM 信号路径如下:
MCU→达林顿晶体管 (KID65004AF)→UCC5880-Q1
UCC5880-Q1 引脚配置如下:
GD0:通过 100Ω 串联电阻器连接到 DSP
GD1:通过 100Ω 串联电阻器连接到 VCC1 (5V)
GD2:通过 100Ω 串联电阻器连接到 VCC1 (5V)
ASC_EN_PRI、ASC_PRI:连接到 GND
INN、INP:每个都有一个 100Ω 电阻器+并联的 100pF 电容器(RC 滤波器)
SCLK:连接至 GND1
nCS:连接至 VCC1
SDI:连接至 GND1
SDO:开路(无连接)
请查阅。 如果您有任何问题、请告诉我!“