This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25088MH-2EVAL:我︎ WEBENCH®︎μ s Power Designer 设计了一个电源、但它没有输出

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536298/lm25088mh-2eval-i-designed-a-power-supply-with-webench-power-designer-but-it-has-no-output

器件型号:LM25088MH-2EVAL


工具/软件:

大家好。

我使用 WEBENCHRegisteredPower Designer 设计了 PCB 电路板、并在调度期间发现没有输出。  电路如附件所示。 原因是什么?

e2e.ti.com/.../2451.SCH.pdf

输出波形如下图:

RAMP 和 SW 的波形如下所示:

CH3 和 RAMP CH2 和 SW

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否还能分享您设计用于此器件的布局? 进行全面审查将有助于我们确定可能存在的问题。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../portable20250725.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chime:

    您是否能够发送布局层的屏幕截图?

    我通常在我的计算机上打开该程序中的文件时遇到问题。  

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../_C47E0854_–1.pdf

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    看起来您的输出端直接接地。 我不知道为什么 webench 建议将电感器的输出侧接地、但这不是推荐使用该器件的连接。

    您能否分享用于生成相关原理图的 webench 设计?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  我的第一篇文章 2451.sch 是 WEBENCH 设计的原理图。  输出接地、以便输出负压。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chime:  

    我懂了。 但是、您是否有可分享的 webench 设计链接?  

    在任何 webench 模型上,您都可以通过单击右上角的三个点来创建可共享链接,如下面的屏幕截图所示:

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入 5.4v 输出:–30/0.3A、dc/dc  webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chime:

    发送的链接看起来已损坏。 您是否可以发送新邮件?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chime:

    感谢您发送编修。 我想指出的是、您的原理图与 webench 推荐的原理图之间存在一些差异。  

    • Rsense 应为 40m Ω。 您的电路具有 25m Ω 的 Rsense。
    • L1 应为 15uH。 您的电路电容为 8.2uH
    • webench 原理图上不存在 R97
    • 补偿网络值看起来与 webench 建议的值不同
    • Cramp 应是 180pF、而不是 100pF
    • 您的输出和输入电容器似乎也超过了建议的 webench 值。

    当您进行上述所有更改时、器件是否可以正常工作?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chime:

    由于我在一段时间内没有听到您的声音、我将暂时关闭此主题。

    如果您需要进一步的帮助、请随时重新打开该主题。

    谢谢您、

    Joshua Austria.