This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:在 TLV75718PDBVR LDO 输入侧观察到的 0.3mA 静态电流

Guru**** 2505435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551720/tlv757p-observed-0-3ma-quiescent-current-across-input-side-of-tlv75718pdbvr-ldo

器件型号:TLV757P


工具/软件:

尊敬的团队:

我们 在 设计中使用 TLV75718PDBVR TI 器件作为 1V8 LDO。电路的输入电压约为 3.7V 至 4.2V (max)、而对于 3.7V、我们观察到 LDO 输入端的 1.1mA 电流 (LDO 输出电流约为 0.8mA)。

因此与输出电流相比、输入电流存在 0.3mA 差异。 我们怀疑 LDO 会消耗 0.3mA 静态电流、请根据上述观察结果提供您的意见。

参考原理图:

以下是基于我们对 TLV75718PDBVR 数据表的理解而提出的问题。

1.数据表第 5.6 节中提到了输入电压与静态电流的行为。 该行为仅提到 Vout = 3.3V 时、请告诉我 1.8V 输出电压下的静态电流行为会是什么?

您能否就 GND 引脚电流与 静态电流之间的差异提供意见? 因为与输入电压相比、这两种行为的提及方式不同。

此致、

Hebbar Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hebbar、

    接地电流是指负载下通过接地引脚的电流、静态电流是指空载。

    在指定的 Vout 下、您应该看到 40µA 的最大接地电流。

    您能否提供如何测量电流和测试温度?

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vahnroy:

    感谢您的答复、

    我们在 1V8 LDO 的输入和输出电源路径上均提供了铁氧体磁珠选项。 因此、我们要隔离铁氧体磁珠并通过电流表测量其两端的电流。 被测温度为  25 摄氏度。

    随附的是参考原理图...

    此致、

    Hebbar Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hebbar、

    您是否能够测量通过接地引脚的电流。 这样、我们就可以排除电容器的任何漏电流。

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vahnroy:

    是的、我们能够测量通过接地引脚的电流。

    接地引脚的电流为 26uA。

    此致、

    Hebbar Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hebbar、

    输出电压范围内。 我可以帮您解决任何其他问题吗?

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vahnroy:

    感谢您的答复、

    没有其他问题。  

    此致、

    Hebbar Sudarshan