This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:使用电池侧 (BQ40Z50) 和充电器侧 (BQ25601) 时无法进行预充电的现象

Guru**** 2503995 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543201/bq25601-phenomenon-of-not-being-able-to-pre-charge-when-using-the-battery-side-bq40z50-and-the-charger-side-bq25601

部件号:BQ25601
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具/软件:

当电池侧的电芯电压 (BQ40Z50) 低至 2V 且 BQ40Z50 处于关断状态时、我尝试连接到充电器侧 (BQ25601) 以开始充电、没有充电电流流动。

我在充电器侧 (BQ25601) 设置 REG05 EN_TERM = 0(禁用)、并将预充电电流设置为 60mA、从而启用对未启用的电池的充电
收费。

作为对这种现象的猜测、以下内容是否正确?

在 BQ40Z50 启动之前、BQ25601 在大约 250ms 内完成其充电周期、并停止充电操作(停止从充电 IC 输出)、因此
无法充电。
出于上述原因、在 EN_TERM = 0(禁用)时暂时禁用充电停止、从而可以进行充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keita、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行后续处理。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Alan

    感谢您的答复。

    如果您提出的问题中缺少任何信息、请联系我们。

    谢谢您、

    Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keita、

    我们已收到您的回复、团队正在处理跟进消息。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Alan

    对 BQ25601 未充电问题的回答是否有任何进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keita:

    这只是为了确认、在施加充电电流的 250ms 内、该电流是流入电芯还是被电量监测计阻止了?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Alan

    在电池包输出端子处测量电流值时、没有电流流动、因此我们认为电量监测计导致电流停止。

    Keita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们已收到您的更新、并将在一周内收到一条消息。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Alan

     如果您需要任何其他信息、请与我联系。 谢谢你。

    谢谢你。

    Keita.