This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:1.8V DDR2 无法始终启动。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552027/tps51116-1-8v-ddr2-not-starting-up-all-the-time

器件型号:TPS51116


工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用的 TPS51116 电路已使用多年、但许多 PCB 上尚未启动。 有时只是更换零件会使其正常工作、有时则不会。 仔细观察电路、可以发现低侧 MOSFET 似乎没有保持导通状态。 下面是电路。

通过将 R301(CS 引脚)降低到 1.8K、我们可以让其中一些引脚触发、但并非所有引脚都能正常工作。 以下是正常工作的低侧栅极驱动器。

 

在这种情况下、降低的电阻器为 1.8K、但仍然无法启动。

我们知道低侧栅极驱动器已关断、但不知道为什么。

在正常工作时测得的输出电流为~435mA。 以下是带有示波器电流钳位的电感器之后的电流。

这是一个很好的启动过程。

这是错误的一个。

此外、我有一个损坏的 CS 电阻读取~300K、并且它一直被触发。 一些原始值 5.36K 起火,但不是所有的。然后我们切换到 1.8K ,再次他们中的一些被激发,但不是全部。

我们在 10 块 PCB 上进行了试验。 这个值有些奇怪。  您是否想了解此电路的其他方面、以帮助我们解决此问题?

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您是否可以尝试增加 CS 电阻器来看看 10k 之类的元件是否会增加工作板的数量? 根据上述说明、似乎存在 CS 电阻器相关性、因此我想先开始。

    自此电路长时间工作以来、主要的变化是什么? 系统与所有 IC 工作的过往库存有何不同?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我可以尝试 10K、我必须获得批准、并让您知道它是如何实现的。

    我们没有更改任何内容、我们检查了 TPS 和 DDR2 ram 上的日期代码、一切都很好。 我们花了大量的时间寻找一些不同的东西,无法找到任何东西。

    更改 CS 电阻器的值。 基本上我把一个 10K 锅与 5.36K 并联,并调整它,直到它工作. 我们提出了 1.8K、它在几个电路板上都能正常工作、但似乎并不是根本原因。

    谢谢您、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    根据资源的不同、另一种可能很有价值的测试形式是使用 A-B-A 交换两个单元(一个单元正常工作,一个单元发生故障)、用于确认 IC 或电路板是否存在此问题。

    我不知道该设计在到目前为止已经使用多年、然后突然电路板无法正常工作时有何建议。 只有一些电路板发生故障、而其他电路板继续使用此设计这一事实也是一个混杂因素、因为我预计所有电路板上都会出现系统问题。

    您提到了数据代码。 这些 DDR2 模块开始出现问题的具体日期是否已截止? 或者、以前运行过的旧模块现在是否在挣扎? 我只是想了解这个问题首次出现的时间/方式。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我将尝试 A-B 工作到非工作、这是个好主意。 我应该想到它。

    深入了解发生了哪些变化。

    我找到了一个运行良好的旧 PCB

    2022 年良好的 PCB 焊接质量。

    这里是一些故障 PCB 的焊料、小于 50%。

    除了散热之外、焊料不良是否会影响电路运行? 仅拉取 1.8V X .435mA = 783mW。

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    根据数据表、建议的最低焊接覆盖面积为 78%、因此这两个故障器件似乎在散热焊盘上的焊接不足。

    如果器件存在 GND 基准或连接问题、可能会导致调节或基准电路出现问题。 即使这不是导致此特定问题的根本原因、我也会向您的制造联系人提出这一问题。

    这是另一点可以使用 A-B-A 交换进行检查、因为交换两个器件后、您可能能够纠正不良的焊接作业。 我期望有 3 个结果:

    • IC 问题(不太可能出现,因为这些部件非常坚固,我在其他地方都没有遇到过此问题)-尽管我们还不能排除
    • 电路板出现问题 — 更有可能是因为我们已经看到过与 CS 引脚电阻器存在一些轻微相关性
    • 换用后,问题在两个电路板上都消失了 — 如果事实证明是散热焊盘焊接问题,我可以看到这种情况发生,因为重新焊接可能会解决两个电路板上的问题。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我调换了 IC、现在我的旧 PCB 无法正常工作、新的量产 PCB 可与旧的 2022 年 IC 配合使用?

    您能告诉我们有关跟单信用证的任何信息吗?

    旧的 IC 是工作标记

    TPS51116

    78t

    C3NR

    新 IC 无法正常工作标记

    TPS51116

    1at

    CLG1

    这是具有新 IC 的旧生产 PCB。现在无法正常工作

    请注意、在启动结束时、较低 MOFET 栅极驱动的频率为 2.2Mhz。

    这是采用旧 IC 的新量产 PCB。 每次都有效。

    请注意、启动结束时的频率为 409kHz

    它遵循了 IC 吗? 两者都具有与原始设计类似的 5.36K CS。

    感谢您的帮助、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们仍然可以看到 10k 是否发生了任何变化、以希望板级修复、从而解决这些器件可能存在的一些变化。

    让我在内部检查是否有任何可以轻松查找的批次历史信息。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    对于故障装置、您也可以启动 CPR、因为看起来 IC 出现了问题。

    www.ti.com/.../customer-returns.html

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    这些家伙想用 FET 玩一段时间、我想我会给大家展示一些结果。 他们不想心肺复苏,因为卡几乎是 EOL 的,我们需要得到一个堆。 但如果这不起作用、我们可能必须这样做。

    这是一个不会触发与原始 5.36K CS。 不理想。 我们更改了更新的 FET。

    这是我们尝试过的另一个 FET。 这也不会在 1.8K CS 下触发。 也不理想。

    接下来的一周、我会在一系列测试后发出蜂鸣声、让您知道我们是如何完成的。

    我想您找不到有关器件的日期代码的任何信息。 我在数据表上找不到任何内容。

    非常感谢您提供的帮助。

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我知道、在出现该问题之前是否更改了 FET、或者您是否仍在使用 2022 年设计中的相同 FET、但问题仍然出现?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我们始终使用相同的 FET STS2DNF30L。 因为我们使用的是 Rdson 电流限制方案、所以我们决定在本周更改它们进行测试。

    结果不是那么好,你可以看到。 我们会在 1.8V 电平输出之前看到 2MHz 的启动突发。 但至少电源会启动。

    谢谢您、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我懂了。 我们提供的另一个资源是 TPS51116EVM。 根据用户指南中的 BOM、 用于这种情况 的 FET 看起来像是 HSFET 的 IRF7821 和 LSFET (Infineon) 的 IRF7832。

    遗憾的是、这两个 FET 现在似乎都已过时、但可能值得检查规格以进行比较。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在发现此问题后更改了它们、看看它是否有帮助。 原始 FET 是最好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    几个主板上的 IC 问题。我无法确定生产日期代码。 我们找到了一个助听器让我们通过。

    主要问题是启动突发中的 2MHz。 现在、正如您所看到的那样、它已经消失了。

    感谢你的帮助。 可以关闭这个。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、带式辅助装置是什么? CS 引脚上是否有甜点电阻?

    我只是想在这里记录一下。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    它将 68 Ω 负载置于 1.8V 输出上、并在 R302 的+5 输入侧放置更多本地去耦。 HF 消失了。

    L4 输入端的 RC 缓冲器可以工作、但很难在 PCB 上实现。

    感谢你的帮助。

    可以将其关闭。

    GL、

    Mike。