This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:VI (dev) 的定义

Guru**** 2505595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556955/tl431-definition-of-vi-dev

器件型号:TL431


工具/软件:

您好的团队、

根据数据表、VI (dev) 指定为 34mV。 “34mV"是“是指 ±34mV 还是 ±17mV?

此致、

高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、

    感谢您的提问!

    这意味着不同温度下的偏差最高可达 ±34mV。

    此致、

    Andrew Li