This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:多输出绕组 Excel 工具 UCC28600

Guru**** 2504935 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556308/ucc28600-multiple-output-winding-excel-tool-ucc28600

器件型号:UCC28600


工具/软件:

尊敬的团队:

我使用的是 UCC28600 的电子表格、发现只有一个输出配置、但我正在设计具有三相交流输入的 200W SMPS、可提供大约 7 个输出的多个输出。

那么、我需要使用此电子表格来满足我的要求。

我是否可以 获得 该电子表格的修改版本以支持多个输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    您只能通过 FB 引脚调节一个输出。 其他元件未稳压、您可以计算匝数比以设置合适的 Vout。 根据 7 电源轨的输出功率、您可以考虑采用两级设计来控制输出电压纹波。 如果要使用单级设计、请确保您反馈了功率要求最严苛的电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     7 路输出中有两个高功率 15V/2A =30W 和 48V/2.7A =120W、但 30W 是连续的、120W 是风扇功率、它取决于 IGBT 的热量、  

    那么、调节电压轨的正确方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用两种单独的设计、一种用于 15V/2A +一些其他电压轨、一种仅用于 48V/2.7A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、这是设计要求、我不能使用两个单独的设计、因此请作相应回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您可以使用 Excel 工具根据以下主题中的说明计算变压器匝数比和 RMS 电流。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554996/ucc28600-smps-transformer-for-multiple-windings

     

    我同意 Ning 所说的、做 7 个输出有点激进、但理论上可以做到、交叉调节可能很困难。  如果需要严格的调节、可能需要使用次级侧直流/直流转换器。

     

    此致、

     UCC28600:第 2 步和第 3 步不理解