This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25985:PSpice 仿真未根据所需的输出获得。

Guru**** 2504665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25985, TPS25985EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554483/tps25985-pspice-simulation-is-not-obtain-as-per-required-output

器件型号:TPS25985


工具/软件:

我使用了 TPS25985 的 PSpice 模型、并复制了数据表图 9-3 所示的电路。 但是、在仿真期间、我没有获得预期的 12V 输出。 您能否告知是否需要对电路配置进行任何更正、或者是否需要调整仿真设置?

------------------------ INFO (ORPROBE-3209):仿真配置文件:TPS25985X_TRANS-TPS25985X_TRANS -----------
INFO (ORPROBE-3183):模拟正在运行...
**配置文件:“TPS25985X_TRANS-TPS25985X_TRANS"[“[ E:\xyz\slvmdz3a 3\slvmdz3a (3)\TPS25985X_TRANS\tps25985x_TRANS-pspicefiles\tps25
读数和检查电路
回路读入并检查、无错误
瞬态分析
瞬态分析已完成
总作业时间(使用规划求解器 1)= 8.17

INFO (ORPROBE-3190):模拟完成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 我们将检查一个 d、让您知道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avishek、

    任何有关 PSpice 仿真问题的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此模型可能存在一些问题。 也无法在我的系统中正常工作。 请订购 TPS25985EVM 并执行您的实验。