This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:TPS65130 在空载时具有异常高电流消耗

Guru**** 2505735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554329/tps65130-abnormal-high-current-drain-while-no-load-for-tps65130

器件型号:TPS65130


工具/软件:

尊敬的团队:

客户反馈 TPS65130 在无负载时消耗高电流。

它们需要通过 MCU 控制 ENP 信号。

如果连接 ENP 和 PSP、则将变为正常。

ENP 和电流波形的附加波形。 供参考。

请帮助检查。

谢谢。

1.由 MCU 控制的 ENP:

2. ENP 直接与 VIN 连接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    您还能检查一下 INP 波形吗?

    另外、请发送原理图进行检查。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    请找到随附的原理图文件。

    关于 INP 波形、现在没有提供、因为客户手头没有示波器。   

    请先帮助您检查原理图是否有问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    请确保红色标记是否正确。 我发布参考以供您注意。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    R208、R213 和 C208 连接在一起。

    此外、客户还做了一些实验、以便尽早启用 ENP 和 ENN、几乎可以跟进 Vin、电流将降低。

    我能否知道 Vin 和 ENP/ENN 是否有任何电源序列要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我想在启用之前、从 VIN 到负载可能会有一些漏电流。

    客户是否在有负载或无负载的情况下进行了测试?

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    无论有无负载、我应该使用什么状态进行测试? 是否启用 ENP/ENN?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    请允许我检查一下。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter、

    我进行了检查、发现当 EN 晚于 VIN 时、该浪涌电流是正常的。 这是因为在启用状态期间、VIN 会为输入和输出电容器充电。 由于 VIN 较高、电流也较高。 如果 EN 值早于 VIN、则 VIN 将在启用状态期间从 0 上升到更高的电平、因此为输入和输出电容器充电的电流会更小。

    谢谢、

    Colin