This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51770EVM-HV:LM51770EVM-HV

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51770EVM-HV, LM51770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555728/lm51770evm-hv-lm51770evm-hv

器件型号:LM51770EVM-HV
主题: LM51770 中讨论的其他器件

工具/软件:

是否可以使用 LM51770EVM-HV 将 24V 输入升压至 48V 输出? 如果答案是肯定的、除了补偿网络之外、还必须对董事会进行哪些更改?

如果应用需要从 24V 输入升压到 26V 至 52V 的输出电压、计算补偿网络的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    感谢使用 E2E! 您可以使用计算工具来获取参考补偿参数。 还会附加 EVM 用户指南以供参考。 谢谢。  

     LM51770-Quickstart-Calc 计算工具|德州仪器 TI.com

    LM51770 降压/升压控制器高压评估模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:

    感谢您的及时答复、但是您没有回答我的任何问题。  

    我将尝试重新表述它们:

    LM51770EVM-HV 规格:输入电压范围为 36V 至 48V、稳压输出为 48V。

    问题:如果输入更改为 24V、LM51770EVM-HV 是否会工作?

    当然、我可能需要重新计算补偿参数、UVLO 看起来应该在原样的范围内。

    2.我使用 LM51770 设计电压稳压器。 规格:输入 24V、输出可在 26V 至 52V 之间调节。 QuickStart 计算补偿参数、例如:

    26V 输出 — Rcomp = 221K、Ccomp = 8.2nF、CHF = 0.82pF

    52V 输出 —  Rcomp = 150K、Ccomp = 8.2nF、CHF = 0pF

    问题:如何选择适用于整个输出电压范围的补偿参数?

    3.这里还有一个问题:

    降压/升压 LM51770 稳压器设计、输入 24V 且输出范围为 5V 至 52V:

    问题:从 QuickStart 电子表格和 WEBENCH Designer 工具推荐的各种参数中为 5V 至 52V 的不同输出电压范围选择适当电感器和补偿参数的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    请给我一些时间来研究这个问题、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    1) 在升压模式下、当 Vin MIN 为 24V 并适当设置电流限制时、您可能需要检查应用中的最大输入电流是多少。

    2) 和 3) 是相当相似的。 快速计算工具中显示的建议参数通常是一个很好的起点、但不是唯一合适的补偿工作。 您可以从这些示例开始、看看 Vout 变化后的系统性能是否仍然可以接受。