This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2675:LM2675M-5.0/NOPB 的产品寿命和生命周期状态

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610, TPSM33615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555622/lm2675-product-longevity-and-lifecycle-status-of-lm2675m-5-0-nopb

器件型号:LM2675
主题中讨论的其他器件:LMR43610TPSM33615

工具/软件:

E2E 主题标题: LM2675M-5.0/NOPB 的产品寿命和生命周期状态

说明(英语):
您好:

我们目前正在其中一种设计中使用 LM2675M-5.0/NOPB、希望了解其长期可用性。

  • 您能否确认此器件的当前生命周期状态(正在供货,NRND,停产)?

  • 对于 Texas Instruments 计划在多长时间内继续制造该器件、是否有任何保证或官方路线图?

  • 如果要转向 NRND/EOL、您能否推荐用于长期生产的合适替换器件?

这些信息对于我们做出有关新设计和生产计划的决策非常重要。

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    目前没有计划停产此器件。

    许多较新的器件在 TI.com 上提供相同的功能。

    LMR43610 就是一个这样的示例。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ridge、

    感谢您对 LM2675M-5.0/NOPB 生命周期状态的阐释、并推荐 LMR43610 作为潜在的替代方案。

    我想分享一下、在我们最近的一项测试中、我们尝试在采用 24V 输入电源的设计中将 TPSM33615 用作直流/直流转换器。 但我们观察到、器件始终进入短路状态、当输入接近 24V 时出现故障。

    在进一步了解 LMR43610 之前、我想确认其在 24V 输入下运行、尤其是在连续使用下是否存在任何已知限制或报告的问题。 我们的应用需要在此电压电平下提供可靠的性能、因此我们希望确保它是适合的长期替代产品。

    任何见解、应用手册或设计建议都非常感谢。

    此致、
    Guilherme

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此器件没有已知的 24V 限制。

    TPSM33615 也没有已知问题。

    您应该在此论坛上共享您的设计以供 TI 审核。 我们 还将能够提供有关该器件的应用指南。 如果故障始终如一、应用中可能会导致器件承受过高的压力。

    此致、

    Ridge