This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1086:LM1086CSX 回流焊问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556459/lm1086-lm1086csx-reflow-issue

器件型号:LM1086


工具/软件:

大家好、团队。

我们使用的是 LM1086CSX-3.3/NOPB。 在生产过程中、我们在回流焊后遇到了铅变色(类似于氧化)的问题。

回流峰值温度设置为 245°C。

在三个批次测试后、所有批次都发生了变色。

我们能否得出结论,变色完全是因为镀锡造成的? 我们担心褪色会导致潜在的可靠性问题、因此需要采取相应措施。 我们已确认功能测试没有问题。 请告知我们,变色是否会影响芯片的可靠性。 如果可靠性(或功能)没有问题、我们将继续按原样使用它。

回流焊条件

1、峰值温度:245.  

2、 回流焊在 2000~3000 ppm 的质量水平上进行管理。

 3.配置文件数据

4.图像
5. 点确认
我们想确认变色问题是否会影响 LM1086 元件的可靠性。
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yongsu、

    我会咨询我们的包装专家,当我得到他们的更多细节会回来给你。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yongsu、

    有观察到氧化锡是变色的原因。 强烈建议进行封装剪切测试、以验证焊点强度是否良好。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    焊接似乎很好。 电气特性没有问题。

    我们是否可以将其视为一个审美问题? 我们需要确认这是否会在大规模生产后的长期使用过程中造成任何问题。 我相信对于 LM1086 产品这个问题可能也有类似的疑问。 我很想知道它是如何解决的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yongsu、

    遗憾的是、我们没有其他客户的报告出现类似问题、无法保证与锡氧化相关的任何风险。 其电气性能应按照设计进行、但任何氧化都与存储相关、必须由装配室进行评估和评估。

     LM1086CSX-3.3/NOPB 的湿敏等级 ( MSL) 为 3-245C-168 HR。  请参阅此链接中的 MSL 指南: https://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf

    此致、

    Daniel