This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220A:检查 TLV61220 和 TLV61220A 之间的差异。

Guru**** 2506095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61220A, TLV61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554717/tlv61220a-check-the-differences-between-tlv61220-and-tlv61220a

器件型号:TLV61220A
主题中讨论的其他器件: TLV61220

工具/软件:

尊敬的先生:

我们将查看  TLV61220 和 TLV61220A 的规格。

下面有一些差异、您能检查一下并提供更新吗?

谢谢你。

1. ISD 定义:它是同一芯片,只是 WS/FT 用于筛选参数?

此致

Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、

    两个 OPN 是同一个芯片、但要以不同的条件进行测试。 测试程序各不相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nini、

    我们是否可以使用  TLV61220A 而不是 TLV61220?

    哪些标准更严格?

    谢谢你。

    此致

    Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、

    如果您更关心此规格、请使用 TLV61220A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nini、

    一些工程 现已使用 TLV61220。

    我们可以提供 TI 的保证函或批准函吗?

    谢谢你。

    此致

    Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、

    我不得不说、很难提供确认。 请订购考虑此规格的最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nini、

    当然、我们可以考虑对新版本进行测试、谢谢。

    此致

    Shawn