This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM83100:TPSM83100SIUR 输出问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM83100, TPSM83102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555904/tpsm83100-tpsm83100siur-output-issue

器件型号:TPSM83100
Thread 中讨论的其他器件: TPSM83102

工具/软件:

尊敬的团队:
您能否介绍一下我们在设计中使用 TPSM83100SIUR 元件时遇到的问题?
我们已遵守数据表中指定的所有指南、包括有关元件封装、电容器和电阻值、布线宽度和焊接元件的指南。
但是、当电路板正常运行时、我们不会收到任何输出功率。
请您协助确定此问题的原因。  
请找到以下附件
此致、
Dattaguru Hegde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dattaguru:

    这真的很奇怪。

    对于原理图、建议为 Vin 和 Vout 使用 MLCC 电容器。 没有其他问题。

    对于布局、需要对其进行优化、您可以参考数据表中的布局示例。

    所有这些因素都不应使器件无输出。 请对 Vin 和 EN 进行快速测量(尽可能靠近芯片)。

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 

    对于我们遇到的电路问题、我想请求帮助。
    我们已对数据表中指定的 Vin 和 Vout 使用确切的器件型号 MLCC 电容器。
    当 Vin 接收 5V 电压时、我们未观察到 Vout 处有任何输出。
    为了提供基准、Vin 和 EN 靠近芯片放置、
    我还附上了相关文档以供您查看。
    感谢您抽出宝贵的时间给予我们大力支持。
    此致、
    Dattaguru Hegde

    e2e.ti.com/.../6683.Layout.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dattaguru:

    请忽略我之前关于 MLCC 电容器的评论。  由于原理图中的符号、我认为仅使用了电解电容器。 原理图没有问题。

    您是否在尽可能靠近芯片的节点上测量了实际的 Vin 和 EN 电压? 另请仔细检查反馈电阻 R4 和 R11。

    如果 模块器件是手动安装在电路板上的、请检查电感器是否仍然正确安装在模块基板上。   

    如果 VIN 和 EN 引脚上的实际电压都是 5V、反馈电阻器正确、并且电感器连接良好、则模块器件应正常工作。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei Zhong:

    您是否在尽可能靠近芯片的节点上测量了实际的 Vin 和 EN 电压? 另请仔细检查反馈电阻 R4 和 R11。

    答:是的。 Vin 和 EN 上的电压为 5V。 R4 和 R11 分别为 551K 和 91K

    如果模块器件是手动安装在电路板上的、请检查电感器是否仍然正确安装在模块基板上。

    答案:电感器【黑色塑料封装】安装在模块基板上。

    如果 VIN 和 EN 引脚上的实际电压都是 5V、反馈电阻器正确、并且电感器连接良好、则模块器件应正常工作。

    答案:VIN 和 EN 为 5V

    但是、当电路板正常运行时、我们不会收到任何输出功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dattaguru:

    您能帮助快速检查所用芯片是否为 TPSM83100、而不是 TPSM83102 吗?

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dattaguru:

    再试一次、请使用另一个全新的 TPSM83100 器件。

    还需仔细检查反馈电阻器是否安装正确。

    此致

    Lei