This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:效率@ 5.5V 输入、9V 输出

Guru**** 2503915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557033/tps61089-efficiency-5-5v-input-9v-output

部件号:TPS61089


工具/软件:

尊敬的团队:

Lenovo 正在其笔记本电脑上评估 TPS61089、以及如何知道 5.5V IN、9V OUT 时的效率曲线。  我在 webenceh 上检查,并得到了 98%。  这些似乎太好了、您能帮助在工作台上进行测试吗?

谢谢你

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    WEBENCH 中的结果通常会更理想、这是我在我们的效率数据数据库中找到的结果、可供您参考。

    VIN = 5.1V、5.4V、6V

    VOUT = 9V。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    非常感谢!  

    我可以看到输出电流最大为 2A、当 Vout 为 9V 时、我们应该能够得到大约 4A Iout。 开关电流高达 7A

    谢谢你

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我认为、因为测试条件之前设置为 2A Iout 最大值、这里不应是 2A。

    如果 4A 是直流电流、在最坏的情况下会有一点裕度、但在典型情况下可以适用;如果 4A 是峰值电流、则没有问题、因为 TPS61089 的峰值电流限制可高达 10A。

    此致、

    Nathan