This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923650:调光问题

Guru**** 2506375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556840/tps923650-dimming-issue

部件号:TPS923650


工具/软件:

你(们)好

我有 3 个关于 TPS923650D2 的问题。 它用于升压模式来驱动一串 LED、这个工作正常。

1) VCC 引脚 (5V) 是否可以用在电阻分压器(( VCC 和地之间的电阻分压器)中为 DIM 引脚提供模拟电压?

2) 目前正在通过 DAC 提供 DIM 引脚电压,即使在 DAC 和 DIM 引脚之间有一个小型二极管, DIM 引脚电压已经为 6V。 这种行为 合适吗?

3) VCC 引脚为 3.3V、而不是 5V。 这是预期的吗?

感谢您的意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您可以给我发送原理图进行审阅吗? (您可以发送至 lucia-gao@ti.com)

    1) VCC 引脚 (5V) 是否可用于电阻分压器((VCC 和接地端之间的电阻分压器)、以便为 DIM 引脚提供模拟电压?

    是的、我们可以支持 Vcc 和 GND 之间的电阻分压器。  

    目前、尽管 DAC 和 DIM 引脚之间有一个小型二极管、但 DIM 引脚电压已经为 6V。 这是否 合适?

    6V DIM 电压未检测到。 最大建议 Vdim 为 5V。

    VCC 引脚为 3.3V、而不是 5V。 这是预期的吗?

    VCC 电压的典型值应为 5V。

    您能与我们分享 VIN 范围、VLED 总串电压、ILED 和调光比吗? 什么是应用程序?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucia
    我已将原理图发送到您的电子邮件 ID。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、先生。 让我们通过电子邮件进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucia  

    您是否有机会确认电感值和整体原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    谢谢你。 请允许我查看电子邮件并查看设计。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、卢西亚、我期待着你的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 感谢您的耐心!