This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511A:OUTH 引脚和 OUTL 引脚之间的电阻器

Guru**** 2504965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558578/ucc27511a-resistor-between-the-outh-pin-and-outl-pin

部件号:UCC27511A


工具/软件:


大家好!


我对如何选择数据表中列出的 R1 和 R2 有疑问。
我想驱动一个延迟尽可能小的 N 沟道 FET。 在这种情况下、R1 和 R2 是否都应设置为 0Ω?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    选择 R1 和 R2 是一个非常迭代的过程。 我将从 0 欧姆开始、在工作台上进行测试、看看是否存在任何过射或欠射。 如果存在任何过冲/下冲、则增加电阻、直到找到上升/下降时间和过冲/下冲之间的平衡(只要在绝对最大规格范围内)。

    下面是一个介绍栅极电阻器的应用手册: https://www.ti.com/lit/ab/slla385a/slla385a.pdf

    谢谢、
    Rubas