This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184-Q1:相位裕度

Guru**** 2505105 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5185-Q1, LM25184-Q1, LM5185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558133/lm25184-q1-phase-margin

产品型号:LM25184-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM5185、LM5185-Q1

工具/软件:

您好的团队、

是否有办法使用 LM25184-Q1 对 PSR 反激式转换器的测量相位裕度进行仿真?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinji、

    我们可以了解内部 E/A 输出端使用的 RC 型 II 补偿器的值、并仿真 DCM 中 PSR 反激式的环路增益。 遗憾的是、LM25184-Q1 没有该工具。 它可用于与 LM5185 等同一系列的控制器。 您可以获得选择所需外部补偿器网络 Lmag、VIN、Vout 和 Cout 的波特图。

    LM5185-Q1 DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel-San:

    我使用的是 LM25184-Q1。 是否可以利用 LM5185-Q1 设计计算器绘制波特图?

    如果是、您能否告知我应该为 II 型补偿器使用哪个值?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinji、

    我刚才询问设计工程师这些值。 我会尽快回复您

    谢谢你