This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3100R017:关于串联电容降压转换器驱动器设计

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556845/lmg3100r017-about-series-cap-buck-converter-driver-design

器件型号:LMG3100R017


工具/软件:

您能为我提供 适用于此拓扑的驱动器设计解决方案吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    该拓扑是一种两相串联电容 降压转换器、需要四个有源 FET。  

    如果您正在寻找 GaN 器件建议、这将取决于应用参数、例如输入电压和功率等级。  

    对于低于 100V 的输入电压、我们推荐使用 LMG3100。  

    对于大于 100V 的输入电压、我们推荐 LMG362x。

    这些 GaN 器件具有集成式栅极驱动器、这意味着不需要外部栅极驱动器。 但是、在半桥配置中、需要自举来偏置高侧器件。  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。  我想您是否可以 使用由 LMG31004017(单路 GaN 集成式驱动器)组成的自举提供参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    LMG3100EVM 使用高侧器件的自举配置。 请参阅下面的用户指南链接:

    https://www.ti.com/lit/ug/snvu890/snvu890.pdf?ts = 1756396730467&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMG3100R017

    谢谢、

    John