工具/软件:
安装在 PCB 上的 LM5066 芯片在输入引脚处接收到+28V、但输出低电平为 1.1V、应该为+28V。
VDD 电源轨电压的探头显示 0.21V 的读数。 预期电压为 4.85V。 栅极引脚读数在 1.2V 时也很低;预计电压约为 12V。 根据方框图、我的理解是 VDD 电压由芯片在内部生成、不受任何外围设计的影响。 此低 VDD 电压是否表示 LM5066 芯片损坏… 或可能出现的安装问题? 或者低 VDD 电压是否会由其他设计问题引起?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
安装在 PCB 上的 LM5066 芯片在输入引脚处接收到+28V、但输出低电平为 1.1V、应该为+28V。
VDD 电源轨电压的探头显示 0.21V 的读数。 预期电压为 4.85V。 栅极引脚读数在 1.2V 时也很低;预计电压约为 12V。 根据方框图、我的理解是 VDD 电压由芯片在内部生成、不受任何外围设计的影响。 此低 VDD 电压是否表示 LM5066 芯片损坏… 或可能出现的安装问题? 或者低 VDD 电压是否会由其他设计问题引起?
谢谢你
在以下情况下、设计问题可能会导致:
低栅极 (1.2V 而不是~VIN + 12V、或总共~40V) 和 OUT (1.1V 而不是 28V) 可能是低 VDD 的下游效应、因为它为内部逻辑和用于栅极驱动的电荷泵供电。 如果 VDD 无法达到其 POR 阈值 (~4.1V)、则器件将无法正确启用、同时保持 GATE 低电平并关断外部 MOSFET(从而使 OUT 处于低电平)。
低 VDD (0.21V) 可能是由于短路(焊接问题)、芯片缺陷或 VDD 负载过大而导致的、并且 VIN 瞬变或 UVLO/OVLO 错误配置为次要可能性。 有问题的 VIN 频率包括>100kHz 或快速瞬变 (1µs)。 首先检查 VDD UVLO-GND 布线和电阻、然后验证负载和 UVLO/OVLO 设置。 如果未解决、请更换芯片