This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:变压器体积与频率间的关系

Guru**** 2507925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556596/ucc28950-transformer-volume-vs-frequency

零件号:UCC28950


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:
在下面的 TI 演示中、变压器体积与频率间的关系是指此值。 请告诉我、哪个公式用于相同目的? 它可用于满足我的设计要求
此致、
Kubendran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    本文中没有作者。  我会找到撰写本文的工程师、并为您找到合适的公式。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是公式:

    Fs 是开关频率。

    fs0 是图形的参考频率。  

    α 和 β 是磁芯材料的 Steinmetz 系数。

    该方程是使用磁芯几何系数法得出的、用于预测理想磁芯尺寸。 然后、Kg 系数按相应的指数进行调节、以获得变压器体积的比率。 完成此操作后、大多数变量会从结果中消失。

    希望这有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的答复。

    请 分享以下详细信息(如果可用)。

    1. 图中考虑的磁芯材料系数

    2.推导参考文档  

    3.在 方程 fs=100KHz ?

    此致、

    Kubendran.g

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的内容。 Beta ~2.7、α~1.9

    是、图形标准化为 100kHz。

    e2e.ti.com/.../Kgfe-Background.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢共享文档。 最后一个问题是、我在文档中找不到以下公式。 是否考虑过任何假设?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您将 Kfge 方程(包括 Steinmentz 方程)的关系代入、您将得到 2 个结果、一个在归一化频率 (fs0)、一个在新频率 fs。 求这些方程的比率、它将简化为该结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢先生。