This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:通电波形

Guru**** 2506655 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557843/tlv62585-power-on-waveform

器件型号:TLV62585


工具/软件:

尊敬的团队:

TLV62585 的输出电压在负载下上电期间下降 (Eload CC 模式>1.5A)。 电路波形如下图。 您能否帮助检查这是否可以改进? 谢谢。

电感器电流约为 3.87A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che Wen Yeh:

    感谢您发布您的问题。  

    您能否在输出侧使用带短电缆的恒定电阻负载、因为它是实际应用负载。 我希望这将解决您的问题Slight smile

    如果您仍然看到相同的模式、请告诉我们。  

    此致、
    Zakir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zakir:

    在 CR 模式下、波形看起来正常。

    这是否与 IC 的 COT 模式相关? 使用实际设备(DIMM 电源)时是否有问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che Wen Yeh:

    是的、在实际应用中、我们从未有过恒定电流的负载、因此即使使用 DIMM 也可以正常工作。  

    此致、
    Zakir