This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:通过 ILM 测量电流消耗

Guru**** 2504965 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115L, TPS25981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557391/tps25981-measuring-current-draw-via-ilm

器件型号:TPS25981
主题中讨论的其他器件:ADS1115L

工具/软件:

我想使用 ADS1115L 来测量三个 TPS25891 的电流。  数据表中有很多关于 ILM 线路上的电容的警告、即保持较短等   

我想在 ADS1115L 的 ILM 线路上放置一个 RC 滤波器、这将导致问题、如果我要寻找具有单独 IMON 引脚的电子保险丝、也会如此。  不过、TPS25981 似乎非常适合我的用例。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    如果 ILIM 引脚出现高电容、ILIM 电压不会非常快速地变化、这将导致实际 OCP 运行延迟、因为 OCP 使用 ILIM 引脚电压并将其与固定阈值比较器进行比较。 这是主要问题。

    现在、只要不会导致过多负载、在 ILIM 引脚上使用 RC 低通滤波器就没问题。

    此致、
    Arush