This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:具有 UCC 控制器和三相 LLC 解决方案的全桥 LLC

Guru**** 2504175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555873/ucc256404-full-bridge-llc-with-ucc-controllers-and-three-phase-llc-solutions

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他部件:PMP

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我想了解 LLC 谐振转换器的控制方法、特别是以下两个方面:

  1. 使用模拟 IC 的全桥 LLC 控制
    据我了解、UCC 系列(例如 UCC2564xx、UCC25630x、UCC256661x)主要设计用于半桥 LLC 应用。
    是否有使用这些控制器实现全桥 LLC 的建议方法?
    如果是、您能否介绍最合适的 IC 并提供任何可用的参考设计?

  2. 三相 LLC 控制
    是否有任何方法可以使用单个 IC 控制三相 LLC 谐振转换器?
    如果这在模拟 IC 中不可行、我假设数字控制(例如,使用 C2000 MCU)是实用的方法。 您能否推荐合适的器件以及任何参考设计或应用手册(例如 PMP/TIDA 示例)?

非常感谢您的支持。

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    1.全桥 LLC 可由 UCC25661x 开发并使用隔离式栅极驱动器 UCC5350SBDR。  

    尚未发布参考设计。 但电路将如下图所示:

    其中 HO1、HO 与 UCC25661x 的 HO 引脚连接; HO 与 UCC25661x 的 HO 引脚连接

    2.模拟控制器无法实现三相 LLC。 您可以在 C2000 中创建新线程以检查可行性。  

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sougata:

    ■问题 1 的其他问题
    感谢您提供参考电路图信息。 是否有任何计划发布 UCC25661x + UCC5350SBDR 组合的参考设计? 如果是、请告知我具体的发布时间表。

    ■对问题 2 的评论
    我知道这不能通过模拟 IC 来实现。
    我将在 C2000 论坛上重新发布此内容!

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将在内部核实我们是否有任何计划发布此类参考设计、并尽快答复您

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sougata:

    您有任何更新吗?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我们目前没有计划在近期内发布此类参考设计。 如果确定了一些内容、将会更新您。  

    此致、

    Sougata