This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:TPS65130 转换器电路板有问题

Guru**** 2505595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557575/tps65130-problem-with-tps65130-converter-board

器件型号:TPS65130


工具/软件:

我制作了一个基于 TPS65130 的 PCB、用于可调正负电源。 安装元件并测试 PCB 后、得到的结果比较奇怪。

当 DAQ 输出= 4.93 Vneg = 3.3V 时、2.4V、负载 Vpos = 5V、负载为 4.6V

当 DAQ = 0V 时、Vneg = 3.3V、Vpos = 4.9v、4.6v 有负载。

FBN= 1.72 和 FBP= 1.13。

我已经测试了一切并尝试了多个 IC、我得到了相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      我认为 TPS65130 原理图看起来不错。

    问题可能出在您使用的 DAC 上。 我不熟悉此器件、因为它不是 TI IC。

    在我看来、正常情况下、FBN 应为 0V、FBP 应为 1.2V。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin

    感谢您的回答。  

    我确实将 FBN 重排至地面、但它不起作用、这真的令人困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    也许您可以移除以下两个电阻器来查看是否正常?

    谢谢、

    Colin