This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751

Guru**** 2505205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559464/tps25751-tps25751

器件型号:TPS25751


工具/软件:

您好支持团队:

对于 TPS65987xx/TPS65988xx 系列 PD 控制器、有一个“技术参考手册“、如果您输入“Advanced Configuration“、该手册将详细介绍“USBCPD 应用程序自定义工具“中提供的所有内容。 例如、所有“GPIO 映射事件“都进行了详细说明、以此类推。 在哪里可以找到 TPS25751 的此类文档?

谢谢你

此致

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert、

    感谢您联系我们!

    提供了 TPS25751 和 TPS25751EVM 技术参考手册。 TPS25751 TRM 提供了 GPIO 映射事件、$CC 命令等的信息 TPS25751EVM 包含有关如何配置 USBCPD 应用程序自定义工具的信息。 我在下面将它们链接起来。

    TPS25751 技术参考手册(修订版 A)

    TPS25751 评估模块用户指南(修订版 A)

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katilynn:

    非常感谢您的快速回答。 是的、这就是我想要的。 很抱歉我忽略了此文档。

    此致 — Norbert