This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84259:关于 TPS84259 输出端的 EMI 滤波器以处理开关噪声。

Guru**** 2503905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS84259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559172/tps84259-regarding-emi-filter-at-the-output-of-tps84259-to-handle-switching-noise

器件型号:TPS84259


工具/软件:

您好、

我  在其中一款设计中使用了 TPS84259 直流/直流转换器来进行 12V 至–5V 的转换。 在这方面、请建议使用 EMI 滤波器 (IC)、该滤波器可在该直流/直流转换器的输出端用于处理开关噪声。

 

此致、

Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahil:

    让我检查一下、然后在星期一上给您回复

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    感谢您的答复。 我将等待您的答复。

    此致、

    Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahil:

    EMI 滤波器通常放置在降压转换器的输入端、而不是输出端。  输出电压和电流是连续的(无急剧上升或下降)、因此输出对 EMI 的影响不大。 当需要非常低的输出纹波时、通常使用输出滤波器。

     因此、我们没有任何 EMI 滤波器 IC。 滤波器元件取决于具体的用例。 您希望在降压 IC 的输入端使用 π 型滤波器来降低 EMI。 下面是一个应用程序说明、用于帮助您选择组件: https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf

    此致、

    Niranjan