This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:在负载和空载条件下上电的结果不一致。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559605/tps25947-the-results-of-power-on-with-load-and-without-load-are-inconsistent

器件型号:TPS25947


工具/软件:

在该项目中、TPS259474ARPWR 用于电源的上电控制和过流保护。 
原理图与演示参考电路基本相同。 ILM 引脚设置为 549Ω 电阻器、电流限制值约为 6A、
窗口电容器 ITIMER 设置为 22nf、缓慢上升的 dVdt 电容器设置为 22nf。

通过电子负载设置负载值、CR 模式、电阻值为 3Ω(我也使用功率 3Ω 电阻器进行了尝试,结果是一致的)、 
将电子负载连接到 TPS25947 的输出、输入是 10A 以上的可调电源、设置为 12V、6A
(1) 在无负载的情况下上电时、OUT 端的 12V 输出正常。 此时、电子负载导通、并施加 4A 负载。 
开关负载正常、可驱动高达 6A 的负载。
ILM 引脚为 4A 时测量的波形如下:

(2) 首先打开电子负载(即负载为 4A)、然后打开 TPS25947 输出。 
开机失败。 ILM 引脚的测试电压波形为 7Hz、这是大约 150mV 的周期性三角波。
调试后、在有负载的情况下上电只能驱动 2A 的负载。 如果超过负载、将不起作用。
开机失败。 只有电压为 0。 :V。当 ILM 引脚跳转到 4A 时、测量的波形如下 2 μ s


通过 ILM 引脚进行的上述观察结果表明、当负载上电时不会出现过流现象。

为什么在施加>2A 的负载后 TPS25947 通常无法打开输出、而在没有负载的情况下通电后芯片能够正常工作?

PS:

使用经测试的可调电源连接到电子负载。 使用相同的设置时、在有负载或无负载的情况下上电是正常的、没有问题。

 



 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lele、

    在启动期间、器件的功耗将大幅提高 (Vin-Vout)*i. 使用 22nF DVDT 电容器时、启动速度非常慢、在器件能够执行启动之前会发生热关断。 如果降低 dVdt 电容值以加快启动速度、器件将导通。 您可以直接尝试 dVdt 开路(最快启动)、也可以尝试 1nF、2.2nF 等小值  

    此致、
    Arush