This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:即使电源不支持 USB PD、电源路径 FET 也会导通

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559458/tps25730-power-path-fet-turns-on-even-when-the-source-doesn-t-support-usb-pd

器件型号:TPS25730


工具/软件:

您好、

我们使用 TPS25730 作为接收端。 它基本上可以正常工作、但即使电源不支持 USB PD、电源路径 FET 也会导通。

我们的灌电流能力设置为在 5V (10W) 下≥2A、但对于非 PD 5V 拉电流、TPS25730 仍然可以实现该路径。

问题:

  • 是否有办法在电源路径打开之前检测是否已建立有效的 PD 合约(具有预期电流)?

  • 当只有默认的 5V(无 PD) 可用)可用时、是否可以将该器件配置为使 FET 保持关断状态?

此致

Samuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、  

    感谢您联系我们!

    TPS25730 将在隐式 5V 合约的情况下启用灌电流路径。 我们正在开发一款后继器件、它可以选择在 PD 不可用时保持电源路径禁用状态。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 你