This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22991:反向电源保护配置

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22991, TPS22917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557707/tps22991-reverse-power-protection-configuration

器件型号:TPS22991
主题中讨论的其他器件: TPS22917

工具/软件:

您好:

客户使用 TPS22991s 配置了开关、仅允许为 NUC_SPI_VDD 提供其中一个电源输入 (VCC_1.8VD 或 EX_NUC_1.8VD)、如以下电路所示。

   - 1V ~ 5.5V 开关范围
  - 1A 或更多负载

目的是防止在从一侧输入电源时功率流回另一侧、但在测试实际运行时、输入功率流回另一侧。

问题 1:  造成这种现象的原因是什么? 这可能是因为 TPS22991 缺少反向电流阻断功能吗?

问题 2: 如果可将 ON 引脚控制为低电平、则认为会阻止反向电源、但当前无法控制 ON 引脚。

    是否有办法在没有 ON 引脚控制的情况下阻断反向电压?  是否可以使用具有反向电流阻断功能的 IC?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shin、

    我将在明天之前回到 EOD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shin、

    很抱歉回来了。

    TPS22991 没有反向电流阻断功能。

    您可以使用 tps22917 进行反向电流 blacking。

    谢谢  

    Amrit