This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629206:原理图和放大器;放置检查

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS629206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559401/tps629206-schematic-placement-check

器件型号:TPS629206


工具/软件:

尊敬的先生:

对 TPS629206 使用内部 FB 、原理图设置是否正确?  

对以下位置有任何建议?

GND 或 TRACE 是否可以连接到 IC 的底部?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EASON:

    看起来没有问题。

    理想情况下、IC 下方应该有一个 GND。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,~先生

    另一个问题~

    如果 GND 穿过 IC 体的底部、布局中 GND 和其他信号从 TPS629206 引脚 4 (SW) 应到多远、才能避免开关产生干扰?

    GND 或其他信号与 SW 引脚之间的距离与 IC 引脚 3 和引脚 4 之间的距离是否足够?

    此致~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eason:

    通常、即使在相邻层中、SW 信号也应被 GND 包围、GND 平面应在 SW 布线下方。

    是“是否足以使 GND 或其他信号以及 SW 引脚之间的距离与 IC 引脚 3 和引脚 4 之间的距离保持相同“。

    此致、

    Haseen。