This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56H-Q1:UCC28C56EVM

Guru**** 2507535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554759/ucc28c56h-q1-ucc28c56evm

器件型号:UCC28C56H-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我对电源设计有两项要求、希望得到您的指导:

  1. 72-120V→12V、2W 转换器 (反激式或任何轻松隔离的转换器拓扑)。

  2. 400V–800V→12V、2W–5W 转换器。

我想澄清以下几点:

A. 我可以将此反激式控制 IC 用于两种设计吗? 如果没有、您能否建议合适的替代方案?

b. “我想听你的想法。 在单个 PCB 上通用两种设计 是否只能通过更改变压器(匝数比)来实现、或者是否需要考虑其他重大变化?

c. 我需要了解 VDD 的高电压启动 。 具体来说:

  • 为什么使用两个 N-MOSFET 以及如何控制它们?

  • 在运行过程中如何维持控制器的 VDD 电压 — 它始终由辅助绕组供电还是可以通过 VIN 维持电压?

D. 您还能解释一下的作用吗 前沿消隐 (LEB) 电路 使用的功率是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yakshraj:

    感谢您的联系。

    [引述 userid=“632479" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554759/ucc28c56h-q1-ucc28c56evm A. 我可以将此反激式控制 IC 用于两种设计吗? 如果没有、您能否建议合适的替代方案?

    是的。

    [引述 userid=“632479" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554759/ucc28c56h-q1-ucc28c56evm b. “我想听你的想法。 在单个 PCB 上通用两种设计 、是否只能通过更改变压器(匝数比)来实现、或者是否需要考虑其他重大更改?

    如数据表中的表 9-1(第 27/54 页)所述、转换器可设计为具有宽输入电压范围。 因此、相同的电路应该适合您的应用。

    [引述 userid=“632479" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554759/ucc28c56h-q1-ucc28c56evm

    c. 我需要了解 VDD 的高电压启动 。 具体来说:

    • 为什么使用两个 N-MOSFET 以及如何控制它们?

    • 在运行过程中如何维持控制器的 VDD 电压 — 它始终由辅助绕组供电还是可以通过 VIN 维持电压?

    [/报价]

    HV 启动电路利用两个 600V 耗尽模式 MOSFET (Q1、Q2)。 耗尽模式 MOSFET 在未施加栅极电压时导通、并随着 VGS 电压变得越来越负时开始关断。 当 VGS 低于关断阈值时、它完全关断。 耗尽模式 FET 的特性使其非常适合为高电压启动实现电流源。 很难找到额定电压为 1.2kV 的低成本、小尺寸耗尽型 MOSFET、但在 600V 至 800V 范围内有多种选择。 因此、具有建议的栅极钳位电路的堆叠式耗尽型 MOSFET 配置将均匀地分配 1kV 输入电压产生的电压应力。

    在从 VIN 启动高压 (HV) 期间、电容器 C12 必须将 VDD 电压保持在 UVLO 关断阈值以上、直到 AUX 电压上升到足以正向偏置 D12 的高电平。 如果 C12 的值不够高、VDD 电压将在低于 UVLO 关断阈值时衰减、转换器将过早停止开关。 当 VDD 电压在 UVLO 导通和 UVLO 关断之间转换时、控制器将持续开启和关断循环。 新设计中最常见的问题之一是 VDD 电容值过低、并报告“没有输出电压“或“它无法启动“。  电解大容量电容器 (C12) 应相对靠近 VDD 引脚。 另一方面、高频旁路电容器 C18 必须是陶瓷型、并在物理上放置在尽可能靠近 VDD 引脚的位置并接地。 建议使用 1.0μF、X7R 电容器进行高频去耦。 为了抵消直流偏置的影响、该电容器的额定电压必须约为预期 VDD 电压的 2 倍(≥35V)

    请随时参阅以下文档:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaal3

    [引述 userid=“632479" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554759/ucc28c56h-q1-ucc28c56evm D. 您还能解释一下的作用吗 前沿消隐 (LEB) 电路 用于此原理图中?

    LEB 电路的作用只是给 CS 引脚增加额外的延迟(例如抗尖峰脉冲时间)、以确保 CS 上的短瞬态不会触发、过流事件会使 PWM 控制器关断。 因此、这个附加电路(RC 时间常数)充当到该引脚的抗尖峰脉冲滤波器。

    希望这有所帮助。 如果此操作可以解决问题、请点击绿色按钮(如果不能自由提问)。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导。 有一个关于使用相同控制器 IC 的反激式转换器的变压器设计的疑问。

    • 如何在使用时正确调整尺寸和计算变压器参数 辅助绕组用于 PSR

    • 是否有 引用 MathCAD 计算文件 针对特定于此 IC 的变压器设计和反激式转换器设计的或设计工作表。

    • 我从随附的参考文档中获得了帮助、但我无法理解计算的用途 Vin = 80V、Ipri_pk=0.24A  Don = 0.71  平均值?(给定 0.15–0.85 的占空比范围)。
    • 此外、请确认 Cin = 2.5uF How?
    • 汽车类 40V 至 1kV 输入反激式参考设计(修订版 B)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yakshraj:

    如何在以下情况下正确调整变压器参数的大小并计算变压器参数 辅助绕组用于 PSR .

    请参阅此应用手册

    https://www.ti.com/lit/pdf/slup416

    这些值是根据电压和功率要求为此应用计算的、这些是数据表中的假定值、请为您的应用计算这些值。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratik:  

    再次感谢大家的解释、第三点是我最关心的问题。

       我查看了随附的参考文档、但无法理解计算值为何为:  Vin = 80V、Ipri_pk=0.24A    Don = 0.71  含义? (给定 0.15–0.85 的占空比范围)。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yakshraj:

    明白。 我的计算值与您的值相同、请认为这是一个拼写错误。

    此致、

    Pratik A.