This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409-Q1:LM3409-Q1 参数确认

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409-Q1, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560340/lm3409-q1-lm3409-q1-parameter-confirmation

器件型号:LM3409-Q1
主题: LM3409 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:
关于 LM3409-Q1、我有三个问题。 您能帮我回答吗? 谢谢你。
LM3409-Q1 的导通上升时间和关断下降时间能否在 2µs 内得到稳定的控制?
2.它能否在峰值电流为 10A 的情况下保持 6.6A 的稳态驱动电流?
3.对于稳态电流为 7A 或更高的类似芯片、您有任何建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alon、

    这不是一个微不足道的问题。  这取决于工作条件和设计规格。  这不是一个典型的用例。  什么是 Vin(最小值,最大值,典型值)?  什么负载?  如果是 LED、则为 Vf 典型值、并串联了多少个 LED?  调光频率和占空比是多少?  您是否具有所需的开关频率?   

     LM3409-Q1 是控制器、  正确选择 P-FET 并管理热性能后、应该能够达到 6.6A。  LM3409 的驱动能力有限、因此不适合用于真正大的 FET 或并联 FET。  根据您选择的元件、您应该能够在 2us 内斜升电流。  

    2. 如果您适当选择组件并管理 FET 和二极管的散热、则可能是的。  

    3. 我们大多数较新的器件都是单片器件,因此可以限制最大电流。  LM3409-Q1 是一款控制器、可为您提供更大的灵活性。  我认为这是一个不错的选择、我建议您购买 EVM、然后使用它进行原型设计、以提供概念验证。  您需要完成设计过程并更改 EVM 以支持更高的电流、但至少您可以证明它是有效的、尽管热性能不会很好、您需要在 PCB 开发中解决这一问题。  

    最终应用的用途是什么?  

    -fhoude