This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:仅 VBUS 运行

Guru**** 2506105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559630/bq25792-vbus-only-operation

器件型号:BQ25792
第 BQ25798 主题中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我想了解 BQ25792 在电池断开(例如用户断开或电池故障保护断开)的情况下如何工作。  欠压保护是否会由于 BAT 引脚悬空而启动和关断 SYS?

如果是、是否有一种简单的方法来缓解此行为(我假设通过添加大型聚合物来欺骗电池电容)? 换句话说、BQ25792 是否需要电池(BAT 上的容量)才能正常运行? 如果我记得没错、BQ25798 具有适当的无电池检测电路(这是我怀疑 BQ25792 在这方面的实用性的一个主要原因)。

此致、
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    今天是 TI 美国的假日。 我会仔细研究一下、明天再回来。

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    BQ25792 通常在运行时具有过压保护功能、会导致 SYS 关断。

    BQ25792 和 BQ25798 都具有 BATOVP 事件、此时电池已移除且仍启用充电(通过 CE 位或引脚实现、并且由于热敏电阻缺失而没有 TS 故障)。  与 BQ25792 不同、BQ25798 的转换器由于 BATOVP 事件而不会在 30ms 内关断。  如果 SYS 上有负载、这种关断会导致 SYS 电压崩溃。

    唯一的其他选择是通过向 BAT/BATP 添加至少 200uF 电容器来防止 OVP 事件。  您或许能够略微降低特定 VBUS 和 BATREG 的电容、但很可能不低于 100uF。  这是温度降额和施加的电压后的结果。10x10uF 陶瓷电容器由于其降额问题而将是不够的。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Michael Bradbourne