This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:将 GPOUT 和 BIN 上拉至 VDD GPO/LDO

Guru**** 2506205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558415/bq27427-pull-up-gpout-and-bin-to-vdd-ldo

器件型号:BQ27427


工具/软件:

从数据表和论坛上可以明显看出、由 VDD 暴露的 LDO 不应用于为电路板上的任何电源供电。

但数据表中提到了:

•BIN“ 应使用 1.8MΩ Ω 上拉电阻器连接到 VDD “。

•  GPOUT 上的建议电压范围表示为 1.62V 至 3.6V。

•“将 GPOUT 连接到主机 MCU 的 GPIO、以便在发生任何意外关断条件时、可以命令电量监测计退出关断模式“

考虑到这一点、我的系统电压为 5V (VUSB)、我不想 仅为 GPOUT 添加 3.3V LDO(其他任何用途都不需要该 LDO)。

此外、我的系统具有可拆卸电池、但遗憾的是电池组没有检测/下拉触点。 因此、我更喜欢 上拉 BIN、以便在上电期间、IC 会假定 在 MCU 发出 其他指示 (通过将 BIN 拉低或通过 I2C 命令)之前不存在电池。

考虑到这一点、我的问题如下:

• BIN 和 GPOUT 都可以安全上拉至 VDD 的 LDO 吗?

•如果这两个引脚都可以上拉至 VDD 的 LDO、是否可以通过 MCU 引脚将它们驱动为低电平? 我 担心 1.8MΩ Ω 可能会使引脚易受噪声影响、但值过小可能会导致 VDD LDO 过度消耗。  对于这两个引脚被上拉至 VDD LDO(稍后可能同时将两者驱动为低电平)、建议/安全上拉哪个值?

谢谢您、

Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这是不可能的。 LDO 对于电量计的正常运行至关重要、如果您使用 VDD 作为上拉电源轨而不是 TI 在数据表中所写的内容、则您将面临未定义的行为风险。

    另外、请确保 VDD 上的电容器在 1.8V 时至少为 2.2uF、并且没有降额至较低的值。 大多数 0201 和许多 0403 尺寸电容器在 1.8V 时将具有显著的额定电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢多米尼克。 我将继续考虑您的建议。 您的 指导如何确保 VDD 在考虑 1.8V 降额的情况下具有足够的电容、这非常有用。