This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22676:基于 LM22676 的反相稳压器输出电压:–5V 和输入电压:+24V

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22676-Q1, LM22676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560354/lm22676-lm22676-based-inverting-regulator-vout--5v-and-vin-24v

器件型号:LM22676


工具/软件:

此电路是否适用于+24V 的输入电压?

此外、LM22676-Q1 和 LM22676 之间的差异是多少

谢谢你。

此致、

Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    是的、它适用于+24V 至–5V 的转换。 但在反相应用中、电感器电流实际上高于负载电流、并且=(1+|LOAD| VOUT 德州仪器/Vin/efficiency)*负载

    因此、像这样的 3A 器件可以支持大约 2.4A、实现 24V 至–5V 的转换。 如果您的负载电流处于该范围内、则它将起作用。

     与非 Q ONE 相比、Q 版本 LM22676-Q1 通常进行更多的筛选、旨在用于汽车应用。 否则它们是相似的。

    此致、

    Niranjan