This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:升压直流/直流转换器设计检查

Guru**** 2504095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559255/lm5157-design-check-for-boost-dc-dc-converter

器件型号:LM5157


工具/软件:

尊敬的团队:

我的升压转换器旨在在正常条件下以旁路或空闲模式运行 、并仅在输入电压降至 6.9V 以下时激活、以便将输出电压保持在 6.9V 以上 、电流为 0.1A 至 1.6A。

该转换器必须在低至 3V 的输入电压下运行

您能否检查 Excel 设计文件是否正常?

e2e.ti.com/.../LM5157_2D00_58_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Boost_5F00_Converter_5F00_Design_5F00_V1_5F00_0_5F00_0_5F00_PLUGIN_5F00_1.0.0a4.xlsx

您能否验证系统稳定性? Excel 模型为 CHF 电容器指定 2pF 是正常的吗?

提前感谢您的帮助

Massimiliano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Massimiliano:

    感谢您使用 E2E。

    我们将于明天检查并回复。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Massimiliano:

    设计文件正常。

    系统稳定。 电容器很好。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您来到 Massimiliano