This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54719EVM-152:TPS54719 EVM 原理图中关于 R8、R9、R10 和 C11 的阐释

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54719

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559779/tps54719evm-152-clarification-on-r8-r9-r10-and-c11-in-tps54719-evm-schematic

器件型号:TPS54719EVM-152
主题:TPS54719 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好 TI 支持团队:

我使用 TPS54719 降压转换器、并一直分析参考设计 (TPS54719EVM-152) 原理图。 我对分压器和输出部分中的元件有一些问题。

我知道 R9 和 R10 构成分压器来设置输出电压。 不过、我要求澄清以下各部分的确切目的:

  1. 电阻器 R8 (51.1Ω):该电阻器的基本用途是什么? 它似乎在输出路径中、但我不确定其具体功能。 用于电流检测还是其他目的?

  2. 电容器 C11 (270 pF):此电容器与 R9 并联放置。 它的作用是什么? 它是用于相位补偿、噪声滤波还是与稳定性相关的不同功能?

最后、我想将该电路用于具有以下参数的新应用:

  • Vin = 3.8V

  • VOUT = 3.3V

  • IOUT = 5A

您能否请确认此电路设计是否适合这些参数、并提供有关如何调整 R9 和 R10 的值以实现所需的 3.3V 输出的指导?

感谢您的时间和帮助。

此致、

Javaid  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javaid:

    51.1 欧姆用于测量电路的环路响应。  270pF 是前馈电容器、此处对此进行了详细说明: https://www.ti.com/lit/an/slva352a/slva352a.pdf

    但是、这是一款非常旧的器件、除非您有特定的需求、否则我不建议使用。  TPSM82866AA0PRCFR 电源模块是否适合您?  它非常易于设计。

    谢谢、

    Chris