This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS784-Q1:输出精度

Guru**** 2505735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559382/tps784-q1-output-accuracy

器件型号:TPS784-Q1


工具/软件:

您好、

首页图和图 6-1 至 6-10 表明、几乎所有运行条件下的输出精度都在 0.2%以内。

尽管在此处的另一个主题中 、提到这些图时、输出精度为 ~2.25%、但电气特性表规定最大值为 1.7%。  这些数字上是否有拼写错误、或者我是否有误解?

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    感谢您的提问!

    输出精度通常在 0.2%以内、这可以很好地估算器件的预期值。 特性曲线部分表示典型行为、在规定条件下测量~30 个器件。

    然而、输出精度高达 1.7%、并保持在规格范围内。  最小/最大限值是规格、在所有建议运行条件下都得到保证。

    2.25%的数值应为 0.225%、因为它与我所查看的数据表版本有关。

    此致、

    Gregory Thompson