工具/软件:
你(们)好
我们现在是一个应用、需要一个充电器 IC、它可以为 18650 可重新充电的电池 THUR USB-C 充电器充电、
BQ25630 似乎是正确的解决方案、但我们想提供以下信息:
1. BQ25630 有 I2C 如果要连接主机、可以从 25630 报告哪些信息? 电池容量? (%)
2. BQ25630 支持“运输模式“、对吧? 如何实现? 需要额外的(加色)MOSFET ? 或者只需要键入命令 thur i2c bus 吗?
3. BQ25630 是否可以对 电池电量监测计进行盘存功能? (似乎 25630 具有 i2c 来连接到 CPU 并支持 NTC/ JEITA)
我的问题是、如果我们只需要基本功能、BQ25630 是否可以播放充电器和测量仪表功能?