This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25630:BQ25630 可以支持电池电量监测计功能以及如何支持运输模式?

Guru**** 2507015 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558568/bq25630-bq25630-can-covrage-battery-gauge-function-and-how-to-support-shipping-mode

器件型号:BQ25630


工具/软件:

你(们)好  

我们现在是一个应用、需要一个充电器 IC、它可以为 18650 可重新充电的电池 THUR USB-C 充电器充电、
BQ25630 似乎是正确的解决方案、但我们想提供以下信息:

1. BQ25630 有 I2C 如果要连接主机、可以从 25630 报告哪些信息? 电池容量? (%)

2. BQ25630 支持“运输模式“、对吧? 如何实现? 需要额外的(加色)MOSFET ? 或者只需要键入命令 thur i2c bus 吗?

3.  BQ25630 是否可以对 电池电量监测计进行盘存功能? (似乎 25630 具有 i2c 来连接到 CPU 并支持 NTC/ JEITA)

  我的问题是、如果我们只需要基本功能、BQ25630 是否可以播放充电器和测量仪表功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:  

    请在下面查看我的评论。  

    1) 除了可测量 VBAT、IBAT、VBUS、IBUS、IC 温度等值的内置 ADC 之外、BQ25630 还具有各种状态输出(例如充电状态和 NTC/JEITA 状态) 也就是说、它不是电池电量计器件、因此无法报告电池容量。  

    2) 通过 I2C 控制实现运输模式进入。 无需额外的硬件。  

    3) BQ25630 不涵盖电池电量监测计功能。 尽管有了内置 ADC 功能、您可以通过主机控制实现粗略的电池电量监测、但 ADC 未指定高精度。 如果需要高精度电量监测、我建议使用 IC 电量监测计。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garrett:

    感谢您的回复。还有一个问题、输出引脚 (SW) 是可调的。 (例如:5V)

    保持稳定并且可以作为系统电源吗?   请参阅随附的 pic。

    谢谢

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:  

    SYS 输出引脚(降压转换器的输出)可通过 I2C 配置调整其最小稳压电压。 允许的最大最小系统电压设置为 4V。  

    无法始终将其设置为特定的电压、因为随着电池电压增加到充满电、SYS 也会随着其增加而增加。 下面链接中的常见问题解答详细介绍了不同工作条件下的预期 SYS 调节。 这适用于不同的 IC 器件型号、但同样的原理也适用于 BQ25630。  

     https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257114/faq-bq25620-how-is-vsys-regulated-for-bq25620-22-and-bq25628-29-what-conditions-determine-how-it-s-regulated-when-is-sysmin-threshold-valid  

    此致、

    Garrett