This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:OVP 比率和 FB 比率

Guru**** 2505495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558800/tps53319-ovp-ration-and-fb-ratio

器件型号:TPS53319


工具/软件:

您好的团队、

BU 建议将 OVP 的比率设置为与 FB 比率相同。 如果它们不相等、则电路可能无法启动。 您能解释一下原因吗? 我无法真正理解内部电路。 20%是什么意思?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王

    Vref 设置为 120%*OVP、您可以将反馈电阻分压器设置为数据表规格范围内所需的任何输出电压。

    当 Vout 为所需 Vout 的 120%时、便会触发 OVP。

    谢谢你

    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Savith、  

    如我所知、在软启动期间、Vref 将从 0V 增加到 0.6V、因此 OVP 阈值将从  0V 增加到 0.72V。 例如、如果 OVP 比率大于 FB 比率、则 Vout 设置为 5V、因此如果 OVP 比率为 0.2、则 FB 比率为 0.12。 因此在 软启动期间、OVP 引脚上的电压为 0.2* Vref、 OVP 阈值为 0.12* Vref、因此触发了 OVP、对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王

    通常、OVP 仅在启动后激活、并且 OVP = 1.2* Vref

    谢谢你

    Savith