This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B28:输出电压干扰

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560557/tps548b28-glitch-in-output-voltage

器件型号:TPS548B28


工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用 TPS548B28 降压转换器 IC。

我们观察到 FB 电压和输出电压出现干扰。 请检查下面的波形。  

C1(黄色波形)用于使能信号、C2(绿色波形)用于输出电压。

即使在使能信号不存在之前、输出电压也会上升。

2. C1(黄色波形)用于 FB 引脚、C2(绿色波形)用于输出电压。

在 FB 引脚上会观察到相同的干扰。  

您能帮助我们调试这个问题吗?

反馈引脚和输出电压出现干扰的原因可能是什么?

谢谢、

Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:  

    您可以发送原理图吗?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我已通过邮件与您分享了原理图。

    谢谢、

    Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:  

    我看不到原理图、您能通过私人消息发送吗?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我已经用私人信息向您分享了原理图。

    您能检查一下并告诉我们吗?

    谢谢、

    Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:  

    TPS548B28 不需要 CSS 至 AGND、建议 Depop C3485 can depop。  

    通常、如果 AGND 有 CSS、我们建议它不大于 22nF、当前为 220nF。  

    您能发送一个 Vin、En、FB 和 Vout 的波形吗?  然后是 C3485 Depop。

    此致、

    Ryan