工具/软件:
尊敬的:
一段时间后、我们有一些 TPS2042 发生故障、我们认为有两种类型的故障:
1、我们在 OTG 模式下使用一个 USB、该 USB 连接到 TPS2042 输出。
如果 TPS2042 的使能引脚为高电平(因此输出被禁用)、但输出引脚上仍然有+5V 的电压。
如果允许、我在数据表中真的找不到、所以可以预计这会断开 TPS2042。
只有在我们开发产品时、而不是在实际产品中、才会发生这种情况。
2.我们现在在 2 块电路板上看到(在我们现在生产的 30 块电路板中)、当使能引脚被拉低时、输出不启用。
+5V 上没有任何负载(也没有施加其他+5V)。 但使用一个 LED 和一个 18k 电阻器可以更快地耗尽输出电容器。
有关输出、请参阅原理图部分:

和输入部分: